DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-02

Включение/диммирование с помощью приложения

С помощью приложения Wiser можно включать/выключать и увеличивать/уменьшать яркость устройства.

Включение/выключение устройства

Порядок включения/выключения устройства:

  1. На главной странице нажать кнопку включения (A), чтобы включить/выключить поворотный светорегулятор.

  2. Для включения/выключения поворотного светорегулятора также можно перейти к панели управления устройства и нажать на пиктограмму .

    Примечание: На панели управления отображается текущее состояние диммера.

Регулировка яркости устройства

Для увеличения/уменьшения яркости устройства:

  1. На странице Главная нажать иконку ˅ и переместить ползунок для регулировки яркости диммера.

  2. Или можно перейти к панели управления устройства и передвинуть ползунок вверх/вниз для увеличения/уменьшения яркости.

    Примечание: На панели управления отображается текущая яркость диммера в процентах.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?