DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-02

Сопряжение устройства путем автоматического сканирования

В случае сопряжения устройства путем автоматического сканирования выполняется автоматическое распознавание устройства при включении.
Для сопряжения устройства:
  1. На странице Home нажмите +].
  2. Коснитесь кнопки Auto scan и коснитесь кнопки Confirm™.
  3. При наличии нескольких IP-шлюзов выполнить шаг4 или перейти к шагу5.
  4. Нажать на Выбрать концентратор и в раскрывающемся меню выбрать концентратор Wiser.
  5. Снимите ручку с устройства и коротко нажмите кнопку 3 раза (< 0,5 с).
    Примечание:
    • Светодиод мигает желтым цветом.

    • Подождать несколько секунд до завершения поиска устройства.

    совет: Если вы хотите соединить несколько устройств одновременно, выполните шаг 5 для каждого устройства и дождитесь их обнаружения в течение нескольких секунд.
  6. Нажмите кнопку Далее (A) и выберите Поворотный светорегулятор .

  7. После успешного добавления устройства нажать на Готово.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?