DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-02

Создание временного плана

Поворотный светорегулятор можно контролировать и запускать по временному плану. В случае установки временного плана система будет придерживаться активного временного плана. Временные планы можно создавать или изменять в любое время.
Для создания расписания:
  1. На главной странице выбрать Все устройства > Поворотный светорегулятор.
  2. Для добавления временного плана нажать на Временной план > Добавить временной план.
  3. Установить время (A).
  4. Нажать на Повторить (B), чтобы выбрать дни, для которых необходимо задать временной план.
  5. Нажать на Примечание (C), ввести примечание, после чего нажать на Подтвердить.
  6. Нажать на перекидной переключатель (D), чтобы включить Уведомление для временного плана. Приложение будет отправлять уведомление о выполнении запланированной задачи в установленное время.
  7. Отрегулируйте настройки яркости (E) с помощью ползункового регулятора.

  8. Нажать на Сохранить.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?