DUG_Unica Rotary dimmer_WSE-02

Об устройстве

Connected - универсальный поворотно-нажимной LED-диммер (далее называемый диммер) имеет поворотную ручку, которую можно использовать для ручного или дистанционного переключения и диммирования омической, индуктивной или емкостной нагрузок.

Возможности управления

Управление в доме: Для управления диммером посредством приложения Wiser потребуется Wiser IP-шлюз.

Прямое управление: управление диммером всегда можно осуществлять непосредственно на месте. Также можно подключить любое количество механических кнопок.

Функции

  • Устройство может автоматически обнаруживать нагрузку

  • Оно обеспечивает тепловую защиту, устойчивость к перегрузке и защиту от короткого замыкания

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?