DUG_WSE_IPC_Outdoor_01

Настройка сигнализации обнаружения

Функция обнаружения движения позволяет IP-камере обнаруживать движение в зоне наблюдения и отображать уведомления в приложении Wiser.

Для включения обнаружения движения выполнить следующие действия:

  1. На главной странице нажать на Все устройства > IP-видеокамера уличная.

  2. Коснитесь и Settings > → → Обнаружение движения.

  3. Нажмите переключатель (A), чтобы включить оповещения об обнаружении движения.

совет: В качестве альтернативы: можно нажать на пиктограмму на панели управления.

Уровень чувствительности сигнализации

С помощью приложения Wiser можно настроить уровень чувствительности детектора движения.

Нажать на Уровень чувствительности сигнализации (B) и выбрать один из следующих уровней:

– Низкий

– Средний

– Высокий

Примечание: При высоком уровне чувствительности обнаруживается малейшее движение и активируется сигнализация.

Зона активности

С помощью приложения Wiser можно установить зону наблюдения для обнаружения движения.

  1. Нажать на перекидной переключатель (C), чтобы активировать Зона активности.

  2. Нажать на Настройки зоны наблюдения (D) и передвинуть красную рамку/изменить размер красной рамки, чтобы установить зону наблюдения, после чего нажать Сохранить.

Примечание:
  • Обнаружение движения выполняется только в сохраненной зоне наблюдения.

  • Настройка области обнаружения зоны конфиденциальности переопределяет настройку области действия обнаружения движения. Поэтому, даже если зона действия по обнаружению движения больше зоны обнаружения конфиденциальности, движение будет обнаружено только в зоне обнаружения конфиденциальности.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?