DUG_WSE_IPC_Outdoor_01

Настройка приватной зоны

Настройка приватной зоны позволяет установить зону наблюдения для контроля в реальном времени.
Для настройки приватной зоны выполнить следующие действия:
  1. На главной странице нажать на Все устройства > IP-видеокамера уличная.
  2. Коснитесь и выберите Settings > Privacy Zone.
  3. Нажать на перекидной переключатель (A), чтобы активировать Приватная зона.
  4. Нажать на Настройка зоны наблюдения (B) и передвинуть красную рамку/изменить размер красной рамки, чтобы установить зону наблюдения, после чего нажать Сохранить.
    На панели управления в реальном времени отображается только сохраненная зона наблюдения.
    Примечание: Параметр области обнаружения зоны конфиденциальности переопределяет настройку области действия обнаружения движения. Таким образом, даже если область действия по обнаружению движения больше области обнаружения зоны конфиденциальности, движение будет обнаружено только в области обнаружения зоны конфиденциальности.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?