DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Észlelési riasztás beállítás

A mozgásérzékelő funkció lehetővé teszi, hogy az IP kamera mozgásérzékelést végezzen a megfigyelési területen, és az értesítéseket a Wiser alkalmazásban jelenítse meg.

A mozgásérzékelés engedélyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

  1. A Kezdőlap oldalon koppintson a Minden eszköz > Kültéri kamera.

  2. Koppintson és koppintson a Beállítások > Mozgásérzékelés elemre.

  3. Érintse meg az (A) kapcsolót a mozgásérzékelési riasztások bekapcsolásához.

JAVASLAT: A művelet úgy is végrehajtható, hogy megérinti a vezérlőpult ikonját.

Riasztás érzékenységi szintje

A Wiser alkalmazás segítségével mozgásérzékelőjének érzékenységi szintjét szabályozhatja.

Koppintson a Riasztás érzékenységi szintje (B) gombra és válassza az alábbi szintek valamelyikét:

- Alacsony

- Közepes

- Magas

MEGJEGYZÉS: A magas érzékenységi szint érzékeli a legkisebb mozgást is és riaszt.

Tevekénységi terület

A Wiser alkalmazás használatával beállíthatja a mozgásérzékelés megfigyelési tartományát.

  1. A Tevékenység terület. engedélyezéséhez koppintson a (C) billenőkapcsolóra.

  2. Koppintson a Megfigyelési terület beállításai (D) elemre, és húzza/méretezze át a piros keretet a megfigyelési terület beállításához, majd koppintson a Mentés gombra.

MEGJEGYZÉS:
  • A mozgás csak a mentett megfigyelési körzetben érzékelhető.

  • Az adatvédelmi zóna-észlelési terület beállítása felülbírálja a mozgásérzékelési tevékenység területének beállítását. Ezért, még ha a mozgásérzékelő tevékenységi területe nagyobb is, mint az adatvédelmi zóna érzékelési területe, a mozgás csak az adatvédelmi zóna érzékelési területén belül érzékelhető.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?