DUG_WSE_IPC_Outdoor_01

Сопряжение устройства

С помощью приложения Wiser выполнить сопряжение устройства с локальной сетью Wi-Fi для регистрации в облаке, чтобы обеспечить доступ к устройству и возможность управления им.

Перед сопряжением устройства загрузить приложение Wiser на свое мобильное устройство.

Для сопряжения устройства выполнить следующие действия:
  1. На главной странице нажать на пиктограмму + и выбрать .
  2. Подключить кабель питания устройства к источнику питания.
    Убедиться, что светодиод мигает красным цветом.
  3. В приложении Wiser выбрать следующий шаг (A) и нажать на Запустить конфигурирование.

  4. Выбрать Сеть Wi-Fi, ввести Пароль (B) и нажать на Далее.
    Примечание: Убедитесь в том, что ваш мобильный телефон подключен к домашней сети Wi-Fi, и выберите сеть с частотой 2,4 ГГц.

  5. Подождать несколько секунд, пока светодиод не начнет мигать синим цветом, а потом гореть постоянно.
    Синий светодиод на IP-видеокамере указывает на то, что IP-видеокамера успешно подключена к сети Wi-Fi и готова к использованию.

  6. После подключения устройства нажать на Готово.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?