DUG_WSE_IPC_Outdoor_01

Использование приватного режима

Приватный режим позволяет отключить просмотр в реальном времени и, тем самым, дезактивировать все остальные функции на панели управления для всех пользователей, подключенных к одной сети Zigbee. В данном режиме пользователь может сохранять приватность в течение приватного времени.
Для включения приватного режима выполнить следующие действия:
  1. На главной странице нажать на Все устройства > IP-видеокамера уличная.
  2. Нажмите > Настройки .
  3. Нажать на перекидной переключатель, чтобы включить Приватный режим.
  4. В качестве альтернативы: нажать на Приватный режим (A) на панели управления.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?