DUG_WSE_IPC_Outdoor_01

Удаление устройства

С помощью приложения Wiser можно удалить устройство из списка устройств.
Для удаления устройства выполнить следующие действия:
  1. На главной странице нажать на Все устройства > IP-видеокамера уличная.
  2. Нажмите и коснитесь Настройки .
  3. Нажать на Удалить устройство (A), а затем на Подтвердить.

    совет: Для удаления устройства можно также длительно нажать на IP-видеокамера уличная на главной странице.
    Примечание:

    • В рамках удаления устройства выполняется сброс устройства. Светодиод начинает мигать красным цветом, указывая на то, что устройство готово к сопряжению с другой сетью.

    • Если при сопряжении возникла проблема, см. раздел Поиск и устранение неисправностей устройства.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?