DUG_WSE_IPC_Outdoor_02

Ange maskeringsområde

Med inställningarna för maskeringsområde kan du ställa in övervakningsområdet för övervakning i realtidsvyn.
Ställ in maskeringsområde genom att följa nedanstående steg:
  1. startsidan trycker du på Alla enheter > IP-kamera utomhus.
  2. Klicka och tryck på Inställningar > Sekretesszon.
  3. Tryck på växlingsknappen (A) för att aktivera Maskeringsområde.
  4. Tryck på Övervakningsområdesinställning (B) och dra/ändra storlek på den röda ramen för att ange övervakningsområdet och tryck på Spara.
    I realtidsvyn på kontrollpanelen visas endast det sparade övervakningsområdet.
    OBS: Inställningen för området för identifiering av sekretesszon åsidosätter inställningen för aktivitetsområdet för rörelsedetektering. Även om aktivitetsområdet för rörelsedetektering är större än området för sekretesszonsidentifiering, kommer rörelsen därför endast att detekteras inom området för sekretesszonsidentifiering.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?