DUG_WSE_IPC_Exterior_02

Configurar a zona de privacidade

As configurações da zona de privacidade permitem-lhe definir a área de vigilância para monitorização na visualização em tempo real.
Siga os passos para definir a zona de privacidade:
  1. Na Página principal, toque em Todos os dispositivos > Câmara IP exterior.
  2. Toque e toque em Definições > Zona de Privacidade.
  3. Toque no botão de ativar/desativar (A) para ligar a Zona de privacidade.
  4. Toque em Configuração da área de vigilância (B) e arraste/redimensione a moldura vermelha para definir a área de vigilância e toque em Guardar.
    A visualização em tempo real no painel de controlo mostrará apenas a área de vigilância guardada.
    NOTA: A Configurações da área de deteção da zona de privacidade substitui a Configurações da área de atividade de deteção de movimento. Portanto, mesmo que a área de atividade de deteção de movimento seja maior que a área de deteção de zona de privacidade, o movimento só será detetado dentro da área de deteção de zona de privacidade.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?