Módulo DUG_Micro Dimmer_WSE-02

Indicación mediante LED

Vinculación del dispositivo

Acción del usuario

Indicación mediante LED

Estado

Pulse brevemente el botón de ajuste/restablecimiento o pulse el botón 3 veces.

El LED parpadea en naranja una vez por segundo.

El modo de vinculación se activa durante 30 s. Una vez completada la vinculación, el LED brilla en verde durante unos segundos antes de apagarse.

Reinicio del dispositivo

Acción del usuario

Indicación mediante LED

Estado

Pulse brevemente el botón de ajuste/restablecimiento o pulse el botón 3 veces y manténgalo pulsado una vez durante > 10 s.

El LED parpadea en rojo una vez por segundo.

El dispositivo se encuentra en modo de restablecimiento. El dispositivo se reinicia y el LED se vuelve naranja indicando que el dispositivo está preparado para el emparejamiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?