Módulo DUG_Micro Dimmer_WSE-02

Eliminación del dispositivo

Con la aplicación Wiser, puede eliminar un dispositivo de la lista de dispositivos.
Para retirar el dispositivo:
  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Micro módulo regulador.
  2. Puntee para ver más detalles.
  3. Toque en eliminar y restablecer el dispositivo a los valores de fábrica (A).

    SUGERENCIA: También puede pulsar durante un tiempo el icono Micro módulo regulador en la página principal para eliminar el dispositivo.
    NOTA:
    • Al eliminar el dispositivo, el micro módulo se restablecerá. Tras el restablecimiento, el LED se vuelve naranja indicando que el micro módulo está listo para emparejarse con otra red.

    • Si se produce un problema durante el emparejamiento o el reinicio del micro módulo, consulte la sección Reinicio manual del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?