Módulo DUG_Micro Dimmer_WSE-02

Ajuste de modo de conmutación

Puede alternar entre el último nivel de luminosidad utilizado o con un nivel de luminosidad del 100 % cuando el regulador está activado.
Para alternar entre el nivel de brillo:
  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Micro módulo regulador.
  2. Pulse .
  3. Toque Ajuste del modo de alternación para el menú deslizante y seleccione una de las funciones para la acción predeterminada.
    • 100 % (A): Para ajustar el nivel de luminosidad al 100 % de manera predeterminada cuando el dispositivo está encendido.
    • Último nivel (B): Para ajustar el nivel de luminosidad usado previamente de forma predeterminada cuando el dispositivo está encendido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?