Módulo DUG_Micro Dimmer_WSE-02

Comprobación del dispositivo

Antes de usar el micro módulo, compruebe manualmente el micro módulo y asegúrese de que funcione cuando esté conectado a los dispositivos de iluminación.
ADVERTENCIA
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
  • Observe la normativa vigente para trabajar con piezas activas.
  • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la EN 60900.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  • Pulse una vez el botón de prueba y el dispositivo de iluminación conectado se encenderá/apagará.

  • Pulse y mantenga pulsado el botón de prueba para ajustar el nivel de atenuación del dispositivo de iluminación conectado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?