DUG_ Micro Module Light Switch_WSE-02

Parkoppla enheten manuellt

Så här parkopplar du enheten manuellt:
  1. startsidan trycker du på +.
  2. Klicka och välj Wiser-hubben på den nedrullningsbara menyn.
  3. Markera ett alternativ för att lägga till enheten (A):
    • Lägg till enhet med installationskod
    • Lägg till enhet utan installationskod

    FÖRSLAG: Vi rekommenderar att du lägger till enheten med installationskod.
  4. Om du vill parkoppla enheten med en installationskod trycker du på Lägg till enhet med installationskod för att visa snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):
    • Skanna installationskoden - du kan söka igenom enheten efter installationskoden.
      FÖRSLAG: Du hittar QR-koden på enhetens baksida.
    • Ange installationskoden manuellt – du kan ange installationskoden för enheten manuellt
      FÖRSLAG: Du hittar installationskoden på enhetens baksida.
    När du har sökt igenom eller angett installationskoden fortsätter du till steg 6.

  5. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på Lägg till enhet utan installationskod.
  6. Välj något av alternativen för att lägga till enheten:Tryck kort på tryckknappen 3 gånger.
    • Tryck kort på S/R-knappen (setup/reset) 3 gånger (<0,5 s) på tryckknappen med en skruvmejsel.
    • Tryck snabbt 3 gånger på tryckknappen.

    Lysdioden blinkar orange.
    OBS: Om puckmodulen sitter bakom tryckknappen är statuslampan inte synlig.
  7. Välj Bekräfta att lysdioden blinkar orange i appen och tryck på Starta konfiguration (C).

    Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön. Du kan också se i appen att enheten är ansluten.

  8. När enheten har lagts till i appen trycker du på Klart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?