Emparejamiento manual del dispositivo
- En la página de inicio, puntee + .
- Puntee
y seleccione Wiser Hub en el menú desplegable.
- Seleccione una opción para agregar el dispositivo
(A):
- Añadir dispositivo con código de instalación
- Añadir dispositivo sin código de instalación
SUGERENCIA: Se recomienda encarecidamente añadir el dispositivo con el código de instalación. - Para emparejar el dispositivo con un código de instalación,
toque Agregar dispositivo con código de instalación para mostrar el menú desplegable. Seleccione cualquiera de
las opciones (B):
- Digitalizar código de instalación: puede escanear el dispositivo para buscar el código de instalación.
- Introducir el código de instalación manualmente: Puede introducir manualmente el código de instalación desde el dispositivo
Después de emparejar el dispositivo con el código de instalación, continúe con el Paso 6. - Para emparejar el dispositivo sin el código de instalación, toque Agregar dispositivo sin el código de instalación.
- Seleccione cualquiera de las opciones para añadir
el dispositivo:
- Pulse brevemente el botón S/R (ajuste/restablecimiento) 3 veces (<0,5 s) en el micro módulo con un destornillador.
- Pulse brevemente 3 veces el pulsador.
El LED parpadea en naranja.NOTA: Si el micro módulo se encuentra detrás del pulsador, el LED de estado no es visible. - En la aplicación, seleccione Confirme que el LED parpadeará en naranja y toque Iniciar configuración (C).
- Espere unos segundos hasta que el LED se ilumine en verde. También puede ver en la aplicación que el dispositivo está conectado.
- Una vez que el dispositivo se agrega a la aplicación,
puntee Done .NOTA:
-
Antes de puntear Done (Listo), puede seleccionar la sala para asignar el controlador del ventilador. Esto crea un grupo para controlar los termostatos, consulte Uso del dispositivo.
-
Consulte Cambio de la ubicación del dispositivo para asignar una sala al controlador del ventilador, si no asignó la sala al Paso 9.
-