DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Testar o dispositivo

Antes de utilizar o Micromódulo, teste manualmente o Micromódulo e certifique-se de que funciona quando conectado ao estore.
ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
  • Respeite os regulamentos para trabalhar em peças sob tensão.
  • Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
  • Pressione brevemente o botão de teste uma vez, o estore abre-se/fecha-se de forma gradual.

  • Mantenha pressionado o botão de teste, o estore abre-se/fecha-se por completo, regista o tempo que demora a abrir/fechar por completo o estore.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?