DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Acerca do dispositivo

O Micromódulo Estores Wiser (a seguir designado por Disco) combina as vantagens da funcionalidade de estores inteligentes com interruptores mecânicos comuns de botão de pressão duplo. Transforma um interruptor convencional num dispositivo conectável que pode ser controlado a partir do interruptor ou através da aplicação Wiser.
Os contactos do relé estão bloqueados mecanicamente uns dos outros para evitar o acionamento simultâneo das duas saídas de relé.
NOTA: Não controle dispositivos que dependam de uma fonte de alimentação permanente.

Opções de controlo

Controlo doméstico utilizando a aplicação Wiser Home: Para controlar o disco através da aplicação Wiser, necessitará do Wiser Hub. Consulte Pareamento do dispositivo.

Operação direta: O micromódulo pode ser sempre controlado diretamente no local. Pode também ligá-lo com um interrutor mecânico de botão de pressão duplo. Consulte Operação Operação manualmanual.

Características adicionais:

  • Controlo remoto com um máximo de 10 interruptores mecânicos de botão de pressão duplo.

  • Proteção do motor contra danos com dois contactos de relé bloqueados mutuamente mecânica e eletronicamente.

  • Proteção eletrónica contra sobrecarga, proteção contra sobreaquecimento e proteção contra curto-circuito.

  • Definir um horário.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?