DUG_Sensor de temperatura/humidade_WSE_02

Emparelhar o dispositivo com procura automática

O emparelhamento do dispositivo com procura automática deteta automaticamente o dispositivo quando o dispositivo correspondente está ligado.
Para emparelhar o dispositivo:
  1. Na página Inicial, toque em +.
  2. Toque em Análise automática e em Confirmar.
  3. Se tiver várias gateways, execute o Passo 4 ou avance para o Passo 5.
  4. Toque em Selecionar gateway e selecione a gateway Wiser no menu deslizante.
  5. Premir brevemente a tecla de função 3 vezes (< 0,5 s).
    NOTA:
    • O LED pisca a laranja.

    • Aguarde alguns segundos até a pesquisa do dispositivo estar concluída.

    SUGESTÃO: Se desejar emparelhar vários dispositivos, execute o passo 5 em cada dispositivo e aguarde alguns segundos.
  6. Selecione Sensor de humidade da temperatura e toque em Seguinte (A).

  7. Toque em Concluído quando o pareamento for bem-sucedido.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?