DUG_Sensor för temperatur/luftfuktighet_WSE_02

Parkoppla enheten med automatisk skanning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.
Så här parar du enheten:
  1. startsidan trycker du på +.
  2. Klicka på Automatisk skanning och klicka på Bekräfta.
  3. Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
  4. Tryck på Välj gateway och välj Wiser-gateway på snabbmenyn.
  5. Tryck snabbt på funktionsknappen 3 gånger (< 0,5 sek).
    OBS:
    • Lysdioden blinkar orange.

    • Vänta några sekunder tills enhetssökningen är klar.

    FÖRSLAG: Om du vill parkoppla flera enheter ska du utföra steg 5 på varje enhet och vänta i några sekunder.
  6. Välj temperaturfuktgivare och tryck på Nästa (A).

  7. Klicka på Klar när parkopplingen har slutförts.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?