DUG_Sensor för temperatur/luftfuktighet_WSE_02

LED-indikatorer

Parkoppling

Användaråtgärd

Lysdiodindikering

Status

Tryck på funktionsknappen 3 gånger

lysdioden blinkar en gång per sekund.

Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser dioden grönt en stund före avstängning.

Återställning

Användaråtgärd

Lysdiodindikering

Status

Tryck på funktionsknappen 3 gånger och håll den intryckt länge i > 10 s.

Efter 10s börjar lysdioden blinka rött.

Sensorn är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Sensorn startar sedan om och lysdioden börjar blinka grön innan den slås av.

Batterinivå

LED-indikering

Status

lysdioden blinkar en gång per minut.

Batteriet är lågt (< 10 %), byt ut batteriet.

OBS: Ett meddelande visas i appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?