DUG_Sensor för temperatur/luftfuktighet_WSE_02

Parkoppla enheten manuellt

Så här parkopplar du enheten manuellt:
  1. startsidan trycker du på +.
  2. Tryck på, markera önskad Wiser-hubb på snabbmenyn.
  3. Markera ett alternativ för att lägga till enheten (A):
    • Lägg till enhet med installationskod
    • Lägg till enhet utan installationskod

    FÖRSLAG: Vi rekommenderar starkt att du lägger till enheten med installationskoden.
  4. Om du vill parkoppla enheten med en installationskod trycker du på Lägg till enhet med installationskod för att visa snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):
    • Skanna installationskoden - du kan söka igenom enheten efter installationskoden.
    • Ange installationskoden manuellt – du kan ange installationskoden för enheten manuellt
    När du har lagt till enheten med installationskoden fortsätter du till steg 6.

  5. Om du vill parkoppla enheten utan installationskod trycker du på Lägg till enhet utan installationskod.
  6. På sensorns baksida ska du trycka ned funktionsknappen 3 gånger (< 0,5 s).

    Lysdioden blinkar orange.
  7. Markera Bekräfta att lysdioden blinkar orange i appen och tryck på Starta konfiguration (C).

    Appen visar förloppet när enheten kopplas upp.
  8. Efter några sekunder indikerar en helt grön LED att sensorn har parkopplats till Gateway .

  9. Klicka på Klar när parkopplingen har slutförts.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?