DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Сброс устройства

Устройство можно вручную сбросить на заводские настройки.
Для сброса устройства:
  1. Коротко нажать кнопку управления три раза (< 0,5 с), а затем длительно нажать кнопку управления один раз (> 10 с).
  2. Отпустить кнопку управления через 10 с, когда светодиод начинает мигать красным цветом.
    После успешного сброса устройства светодиод перестает мигать.
  3. Происходит перезапуск розетки, и розетка в течение нескольких секунд мигает зеленым цветом.
    Примечание: После сброса светодиод выключается.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?