DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Об устройстве

Wiser умная розетка (далее называемая «розетка») используется в качестве адаптерной розетки для управления, которое вручную или через приложение Wiser выполняется для различных электрических устройств, таких как напольные лампы, радиоустройства, вентиляторы или кофемашины. Розетка также позволяет контролировать энергопотребление подключенных устройств. Для функционирования необходимо, чтобы настенная розетка была включена.
Примечание: не вставлять адаптерную розетку в силовые розетки, расположенные за крупными объектами или предметами мебели, такими как холодильники или шкафы, которые снижают прием радиосигнала.

Возможности управления

Управление в доме: для управления розеткой в вашем доме через приложение Wiser понадобится Wiser IP-шлюз.

Прямое управление: розетку всегда можно проверить непосредственно на месте. Для этого можно включить и выключить розетку с помощью кнопки управления.

Функции

  • Включение и выключение подключенных устройств вручную и удаленно через приложение

  • Настройка таймера или временного плана (через приложение)

  • Визуальный контроль состояния нагрузки (через приложение)

  • Мониторинг и визуализация энергопотребления (через приложение)

Элементы управления

  1. A: гнездо с защитным заземлением для стандартных штекеров европейского стандарта

  2. B: светодиод состояния

  3. C: кнопка управления

  4. D: штекерная часть для подключения к силовой розетке европейского стандарта с защитным заземлением

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?