DUG_Wiser dugalj_WSE_01

A készülék visszaállítása

Az eszközt manuálisan visszaállíthatja a gyári alapértelmezésre.
A készülék alaphelyzetbe állítása:
  1. Röviden nyomja meg a kezelőgombot háromszor (< 0,5 mp), majd nyomja meg hosszan a kezelőgombot egyszer (>10 mp).
  2. 10 másodperc után a LED elkezd pirosan villogni, majd engedje fel a kezelőgombot.
    Az eszköz sikeres visszaállítása után a LED nem villog tovább.
  3. Az adapter újraindul, és néhány másodpercig zölden villog.
    MEGJEGYZÉS: A visszaállítás után a LED kikapcsol.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?