DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Repor o dispositivo

É possível repor manualmente o dispositivo para as predefinições de fábrica.
Para repor o dispositivo:
  1. Prima brevemente o botão de operação três vezes (< 0,5 s) e depois prima prolongadamente o botão de operação uma vez (> 10 s).
  2. Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho; a seguir, solte o botão de operação.
    O LED para de piscar após uma reposição bem sucedida do dispositivo.
  3. A tomada reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    NOTA: Após a reposição, o LED apaga-se.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?