DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Ta bort enheten

Med Wiser by SE-appen kan du ta bort en enhet från enhetslistan.
Så här tar du bort enheten:
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Smart Plug.
  2. Tryck för att visa mer information.
  3. Tryck på Ta bort och fabriksåterställ enheten (A).

    FÖRSLAG: startsidan trycker du på och håller ned Smart Plug för att ta bort enheten.
    OBS: Genom att ta bort enheten återställer du enheten. Om du fortfarande har problem med återställningen, se Återställa enhet.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.