DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Skapa ett schema

Smart Plugen kan styras och utlösas av ett schema. När schemat är skapat följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.
Så här skapar du ett schema:
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Smart Plug.
  2. Tryck på Schema > Lägg till schema för att lägga till ett schema.
  3. Ställ in tiden (A).
  4. Tryck på Upprepa (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
  5. Tryck på Anteckning (C), skriv in anteckningen och tryck på Bekräfta.
  6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera Notifiering för schemat. Appen kommer att skicka en notifiering när den schemalagda aktiviteten körs vid tidpunkten i schemat.
  7. Tryck på Smart Plug (E) och välj ett av alternativen:
    • På – sätter på kontakten vid schemalagd tidpunkt
    • Av – stänger av kontakten vid schemalagd tidpunkt

  8. Tryck på Spara.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?