DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Om enheten

Wiser Smart Plug (nedan kallad kontakten) används som en kontaktadapter för att styra olika elenheter, t.ex. golvlampor, radioapparater, ventilatorer eller kaffemaskiner manuellt eller med Wiser by SE-appen. Kontakten kan också övervaka energiförbrukningen hos anslutna enheter. Vägguttaget måste slås på för att det ska fungera.
OBS: Placera inte kontakten i uttag som sitter bakom stora föremål eller möbler, t.ex. kylskåp eller skåp, som minskar radiomottagningen.

Styrningsalternativ

Hemstyrning: För att styra kontakten i hemmet via Wiser by SE-appen behöver du Wiser Gateway.

Direktdrift: Kontakten kan alltid styras direkt på plats. För att göra detta kan du slå på och av kontakten med manöverknappen.

Funktioner

  • Slå på och av anslutna enheter manuellt och fjärrstyrt via appen.

  • Ställ in en timer eller ett tidsschema (via appen)

  • Belastningsstatus (via appen)

  • Övervakning och visning av energiförbrukningen (via appen)

Manöverelement

  1. A: Uttag för skyddsjordning och standardiserade europeiska kontakter

  2. B: Status LED-lampa

  3. C: Manöverknapp

  4. D: Anslutning till ett europeiskt jordat uttag

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?