DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Använda enheten

Med kontrollpanelen kan du slå på och av kontakten och övervaka strömförbrukningen.

huvudsidan trycker du på Alla enheter > Smart Plug för att komma åt kontrollpanelen.

På kontrollpanelssidan för kontakten visas följande:

  • Effekt (W) – lastvärdet för den enhet som är ansluten till kontakten (A)

  • Dag (kWh) – den totala strömförbrukningen för den enhet som är ansluten till kontakten per dag (B)

    OBS: Den totala strömförbrukningen per dag återställs automatiskt till noll kl. 00:00 varje dag.
  • Aktuell status för kontakten (C)

  • Schema (D)

  • Förbrukning (E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?