DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Parkoppla enheten

Använd Wiser by SE-appen och parkoppla först din enhet med Gateway för att komma åt och styra enheten. Du kan antingen lägga till enheten manuellt eller göra en automatisk sökning för att parkoppla den.
OBS: Kontakten visar ett strömförbrukningsvärde som inte är noll när enheten läggs till i appen om kontakten var i PÅ-läge med en last ansluten innan den parkopplas till gatewayen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?