DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Kontrollera strömförbrukningen

Med Wiser by SE-appen kan du övervaka strömförbrukningen för lasten som är ansluten till enheten genom att använda konsumtionsfunktionen.
FÖRSLAG: Du kan se det dagliga strömförbrukningsvärdet i realtid för lasten som är ansluten till enheten på kontrollpanelen på enheten.
För att se historiken för enhetsenhetens ström:
  1. huvudsidan trycker du på Alla enheter > Smart Plug.
  2. Tryck på Konsumtion på kontrollpanelssidan för enheten.
  3. På sidan Konsumtion kan du se den totala strömförbrukningen och dess förändringar i Vecka (A), Månad (B) och År (C) i diagrammet.
    Du kan trycka på varje stapel i grafen för att se den totala strömförbrukningen en viss dag/månad.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?