DUG_Exxact – Persiennstyrningsbrytare_WH-00

Jalusikalibrering utan Wiser-app

För att ställa in kalibreringen utan Wiser-app:

  1. Tryck in de nedre och övre tryckknapparna i 3 sekunder.
    Statuslysdioden blinkar grönt.
    • Om jalusin inte är helt öppen börjar den att öppnas och når toppositionen.

    • Om jalusin redan befinner sig i öppet läge rör sig inte jalusin.

    OBS: Lysdioden blinkar grönt genom hela kalibreringsprocessen.
  2. Tryck kort på den övre tryckknappen när jalusin är helt öppen.
    Jalusin börjar stängas och når det nedre läget.
  3. När jalusin når det nedre läget trycker du omedelbart in den övre tryckknappen en gång.
    Jalusin börjar öppnas och når toppositionen.
  4. När jalusin når det övre läget trycker du omedelbart in den övre tryckknappen en gång.
    Jalusin börjar röra sig och når automatiskt en mittposition för att slutföra kalibreringen.
    OBS: Det exakta jalusiläget beror på jalusityp, motor och mekanisk konstruktion. Baserat på detta kommer mittpositionen att skilja sig åt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?