DUG_Exxact Pyöritettävä Multiwire-himmennin _WH-00

Laitteen konfigurointi

Wiser Home -sovelluksen avulla voit määrittää laitteen mieltymystesi mukaisesti.
  1. Valitse aloitusnäytössä .

  2. Valitse Laitteet > Valot > Himmennin, kun haluat siirtyä Laitteen tiedot -näyttöön.

    HUOMAUTUS: Voit myös siirtyä valitsemalla Ohjaus > Valitse laite > > Laitteen asetukset.

A

Laitteen nimi: napauta muuttaaksesi laitteen nimeä.

B

Sijainti: Kohdista valonsäädin mihin tahansa huoneeseen (kuten olohuoneeseen, makuuhuoneeseen, keittiöön jne.) napauttamalla. Katso kohdasta Laitteen sijainnin säätäminen lisätietoja sijainnin säädöstä.

C

RL-LED-käyttö: Voit muuttaa himmennystapaa sovelluksessa, jos sinulla on ongelmia valon välkkymisen kanssa. Napauta vaihtokytkintä ottaaksesi käyttöön RL-LED-tilan.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa Tekniset tiedot.

D

LED-merkkivalon toiminta: Napauta asettaaksesi himmentimen LED-merkkivalon toiminnan haluamallasi tavalla. Katso kohdasta LED-merkkivalon toiminnan asettaminen lisätietoja kustakin vaihtoehdosta.

E

Virta päällä -toiminta: Napauta säätääksesi himmentimen oletuskirkkaustason, kun se on päällä. Katso kohdasta Virta päälle -toiminnon säätäminen lisätietoja kustakin vaihtoehdosta.

F

Pienin kirkkaus ja Maksimaalinen kirkkaus: Tämän asetuksen avulla voit asettaa rajoituksia liitetyn kuorman enimmäis- ja vähimmäiskirkkaudelle. Tämä tehdään, jotta LED-valo ei vilku ja sammu.

Suurenna tai pienennä Minimikirkkaus ja Enimmäiskirkkaus liukusäädintä vetämällä.

G

Onko nollajohto asennettu?: Voit tarkistaa, onko nollajohto liitetty laitteen asennuksen aikana.

Wiser Home -sovellus tunnistaa johdotustilan automaattisesti asennuksen perusteella, joten manuaalista valintaa ei tarvita.

  • Kyllä: Asennettu nollajohtimen kanssa.

  • Ei: Asennettu ilman nollajohdinta.

H

Tunnista: Napauta tunnistaaksesi laitteen. Tila-LED vilkkuu punaisena ja yhdistetyt valolaitteet vilkkuvat päälle/pois himmentimen onnistuneen tunnistuksen jälkeen.
Valitse OK kun olet lopettanut laitteen tunnistuksen.

I

Poista: Napauta poistaaksesi laitteen järjestelmästä.

HUOMAUTUS:
  • Laitteen poistaminen järjestelmästä nollaa myös himmentimen. Nollauksen jälkeen LED-valo muuttuu keltaiseksi ja ilmaisee, että laite on valmis pariliittämiseen.

  • Jos himmentimen pariliitoksen muodostuksessa tai nollauksessa on ongelma, katso Laitteen nollaaminen.

J

Zigbee-signaalin voimakkuuden ilmaisin: Zigbee-signaalin voimakkuuden ilmaisin, joka näyttää laitteen senhetkisen signaalinvoimakkuuden.

  • Hyvä signaali (välillä 0 ja -54 dBm)

  • Normaali signaali (välillä -54 ja -79 dBm)

  • Heikko signaali (<-79 dBm)

  • Ei signaalia (laite ei ole verkossa)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?