DUG_Exxact Pyöritettävä Multiwire-himmennin _WH-00

LED-merkkivalon toiminnan asettaminen

Wiser Home -sovelluksella voit määrittää laitteessasi olevan LED-merkkivalon toiminnan ja määrittää laitteen tilan.

  1. Valitse Koti-näytössä .

  2. Napauta Laitteet > Valot.

  3. Valitse päivitettävä laite ja napauta LED-merkkivalon toiminta.

    HUOMAUTUS: Jos et löydä vaihtoehtoa sovelluksestasi, palauta laite tehdasasetuksiin ja suorita pariliitosprosessi.
  4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista omien mieltymystesi mukaan.

    LED palaa, kun virta on päällä

    LED-valo syttyy, kun laite on päällä.

    LED ei pala, kun virta on päällä

    LED sammuu, kun laite on päällä.

    Aina pois

    LED ei pala koko ajan.

    Aina päällä

    LED palaa koko ajan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?