DUG_Exxact Pyöritettävä Multiwire-himmennin _WH-00

Laitteen käyttäminen

Laitteen ohjaus -näytön avulla voit kytkeä laitteen PÄÄLLE/POIS, säätää kirkkaustasoa ja hallita eri asetuksia.

Valitse himmennin Ohjaus-välilehdellä.

Laitteen ohjaus -näyttö näyttää seuraavat vaihtoehdot:

A

Suurenna tai pienennä himmentimen kirkkautta vetämällä liukupalkkia ylös/alas. Lisätietoja on kohdassa Kirkkauden säätäminen.

B

Napauta laitteen kytkemiseksi manuaalisesti PÄÄLLE/POIS.

C

Napauta päästäksesi Aikataulu-näyttöön, jossa voit luoda aikataulun. Lisätietoja on kohdassa Aikataulun asettaminen.

Tap to add the device to the Suosikkilaitteet section on the Koti screen. To know more about Suosikki, refer to the Hallitse suosikkeja topic in the respective System User Guide.

D

Napauta ohjataksesi eri asetuksia Laitteen asetukset -näytöstä. Katso lisätietoja kohdasta Laitteen määrittäminen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?