DUG_Exxact Pyöritettävä Multiwire-himmennin _WH-00

Virta päälle -toiminnon säätäminen

Voit asettaa laitteesi kirkkaustason, kun se on kytketty päälle.

  1. Valitse Koti-näytössä .

  2. Napauta Laitteet > Valot.

  3. Valitse päivitettävä laite ja napauta Virta Kytkettynä.

    HUOMAUTUS: Jos et löydä tätä vaihtoehtoa sovelluksestasi, palauta laite tehdasasetuksiin ja suorita pariliitosprosessi.
  4. Valitse jokin haluamasi vaihtoehto seuraavista:

    Viimeksi päällä kirkkaustasolla: Valo syttyy samalla kirkkaudella kuin viimeksi sammutettuna.

    Erityiskirkkaustaso: Tämän asetuksen avulla voit saavuttaa halutun kirkkaustason joka kerta, kun kytket valon päälle. Säädä kirkkauta vetämällä liukupalkkia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?