DUG_Exxact Pyöritettävä Multiwire-himmennin _WH-00

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa himmentimen tehdasasetuksiin manuaalisesti.
  • Poista painike ja paina painiketta lyhyesti 3 kertaa (<0,5 s) ja paina sitten painiketta pitkään kerran (>10 s).

  • LED-valo alkaa vilkkua punaisena 10 sekunnin kuluttua ja vapauttaa sitten painikkeen.

  • Kun nollaus on tehty, LED lakkaa vilkkumasta.

  • Valonsäädin käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Nollauksen jälkeen LED-valo muuttuu oranssiksi ja ilmaisee, että se on valmis pariliitokseen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?