DUG_Exxact vriddimmer_WH-00

Skapa en Automation

  1. På skärmen Hem trycker du på .
  2. Gå till Automation och tryck sedan på för att skapa en Automation.
  3. Ange ett namn på Automationen (A) och välj något av följande villkor som ska utlösa en Automation.
    • Alla villkor: Alla villkor måste uppfyllas för att utlösa en Automation.

    • Vilket villkor som helst: Något av villkoren måste uppfyllas för att utlösa en Automation

    TIPS: Du kan välja en bild som motsvarar din Automation genom att trycka på .
  4. Tryck på Lägg till villkor (B) och välj något av följande (C).
    • Ändring av enhetens status (Välj enhet): En automation utlöses baserat på en enhets status, t.ex. ett jalusi öppnas eller rörelse detekteras av en rörelsesensor.
    • Borta-läge (Aktivera eller inaktivera): Borta-läge kan också utlösa en Automation för att tända belysningen, stänga jalusin osv. Se Borta-läge i respektive bruksanvisning.
    OBS: Högst 10 villkor kan läggas till.
    1. I det här exemplet väljer vi Ändring av enhetens status och väljer en enhet för att ställa in villkoret. Sedan väljer vi status för den enhet som kommer att utlösa Automationen, t.ex. ett stängt tillstånd för en persiennstyrningsbrytare.
    2. När du har valt enhet trycker du på Ställ in på den övre högra skärmen.
      FÖRSLAG: Om du vill ändra villkoret sveper du det åt vänster och trycker på papperskorg-ikonen. Lägg sedan till ett nytt villkor med de parametrar som krävs.
  5. Starta Automationen vid en viss tidpunkt genom att trycka på När > Lägg till tid och välj något av följande (D):
    OBS: Max 10 tidsposter kan läggas till.
    • Specifik tid på dygnet: Automationen utlöses vid en specifik tidpunkt på dagen, t.ex. vid soluppgång, solnedgång eller kl. 8:00.
    • Tidsperiod – Automationen utlöses under tidsperioder som från soluppgång till solnedgång, från solnedgång till soluppgång, eller från 08:00 till 17:00.
  6. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välj något av följande (E):
    OBS: Högst 10 åtgärder kan läggas till.
    • Styra en enhet – Välj enhet och ställ in önskad status för enheten.
    • Skicka meddelande – Du kommer att meddelas om villkoret uppfylls.
    • Aktivera ett scenario – Välj ett scenario att aktivera under Automationen.
    • Vänta – Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en Automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en Automation.
    1. I det här exemplet väljer vi först Styra en enhet och sedan Dimmer (F) som den enhet som utlöser en åtgärd, och sedan väljer vi för alternativet Vänta att lägga till en fördröjning i Automationen.
      VIKTIG: Du kan inte välja samma enhet som du valde för Lägg till villkor i steg 4. Enheten ska vara annorlunda.
    2. Ställ in läget, t.ex. öka/minska dimmerns ljusstyrka eller slå på/av dimmern. Tryck sedan på Ställ in på den övre högra skärmen.

      ELLER

    3. Tryck igen på Lägg till en åtgärd och välj alternativet Vänta.
    4. Bläddra igenom minuterna och ställ in väntetiden på 1 minut. Tryck sedan på Ställ in på den övre högra skärmen.
  7. Tryck på Spara.
    Den sparade Automationen visas på sidan Automation. Tryck på växlingsreglaget (G) på skärmen Automation för att aktivera/inaktivera Automationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?