DUG_Exxact vriddimmer_WH-00

Återställa enheten

Du kan återställa dimmern till fabriksinställningarna manuellt.
  • Ta bort vredet och tryck kort på tryckknappen 3 gånger (<0,5 s) och tryck sedan en gång på tryckknappen (>10 s).

  • Efter 10 s börjar lysdioden blinka röd och släpp sedan tryckknappen.

  • Vid genomförd återställning slutar LED:en blinka.

  • Dimmern startas om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar att den är klar för parkoppling.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?