DUG_Exxact vriddimmer_WH-00

Om enheten

Den uppkopplade för LED, nedan kallad dimmer, har ett vred som kan användas för att styra och dimra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster manuellt eller på distans.

Styrningsalternativ

Hemstyrning: För att styra dimmern genom Wiser Home-appen behöver du Wiser-hubb.

Direktdrift: Dimmern kan alltid styras direkt på plats. Det går även att ansluta valfritt antal mekaniska återfjädrande tryckknappar.

Funktioner

  • Enheten kan identifiera lasten automatiskt.

  • Enheten har internt självskydd, inklusive termiskt skydd, överbelastningsmotstånd, kortslutningsskydd, mjukstart och mjukstopp.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?