DUG_Exxact - kaksoispistorasia 16A_WH-00

Laitteen tunnistaminen

Wiser Home -sovelluksen avulla voit tunnistaa pistorasian muista huoneessa olevista laitteista.
  1. Valitse kotinäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Liitetty pistorasia > Tunnista A).
    HUOMAUTUS:
    • Tämä toiminto vilkkuu pistorasian LED-valolla, jotta voit tunnistaa todellisen laitteen. Pistorasian LED-valon käynnistyminen ja vilkkuminen voi kestää jopa minuutin.

    • Pistokkeen LED-valo vilkkuu kunnes napautat OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?