DUG_Exxact - kaksoispistorasia 16A_WH-00

Kuormanhallinta

Anti-Tripping Management estää katkaisijan laukeamisen kytkemällä kuorman pois päältä (esim. vedenlämmitin, EV-pistorasia) tai vähentämällä kuorman tehoa.

Virrankulutuksen hallintajärjestelmä (PCM) on edistyksellinen algoritmi, joka on suunniteltu estämään maailmanlaajuinen ylikulutus. Se saavuttaa tämän vähentämällä asetusarvoja ja sammuttamalla tiettyjä kuormia ja varmistamalla, että kokonaisenergiankulutus pysyy ennalta määritellyssä raja-arvossa. Wiser Home -ohjelman integroinnin ansiosta käyttäjät voivat hallita PCM:n valvomia kuormia entistä paremmin. Voit rekisteröidä enintään kahdeksan kuormaa kerrallaan, mikä auttaa pitämään järjestelmän kokonaiskulutuksen alle asetetun rajan. Tämä raja määräytyy sopimustesi eritelmien mukaan, joten on tärkeää tutustua Setting Tariff -osioon, josta saat tietoa huippu- ja hiljaisista hinnoista. Tukikelpoiset laitteet liitetään automaattisesti Anti-Tripping Management -järjestelmään, mikä optimoi energiankäyttöä entisestään ja parantaa kodin energianhallinnan yleistä tehokkuutta.

Lisätietoja Anti-Tripping-hallinnasta on vastaavassa järjestelmän käyttöoppaassa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?