DUG_Exxact - kaksoispistorasia 16A_WH-00

Tilanteen luominen

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Wiser Home -sovelluksen avulla voit luoda hetkiä tarpeidesi mukaan.
  1. Valitse kotinäytössä .
  2. Siirry kohteeseen Hetket > ja luoda hetken.
  3. Anna tilanteen nimi (A).
    VINKKI: Voit valita hetkeäsi parhaiten vastaavan kansikuvan napauttamalla .
  4. Napauta Lisää toimenpiteitä (B) valitaksesi laiteluettelon.
  5. Kohteessa Lisää toimintoja -valikossa, voit valita laitteet (C).
  6. Kun kaikki laite on valittu, napauta Valmis.
  7. Lisätietoa Tilanteen luoja sivulla, napauta laitetta ehdon asettamista varten. Valitse esimerkiksi liitetty pistorasia.
    • Napauta (D) kytkeäksesi päälle.

    Kun haluttu ehto on asetettu, napauta Määritä.

  8. Kun kaikki ehdot on asetettu, napauta Säästä.
    EHDOTUS:
    • Jos haluat nähdä hetket Koti näyttö, siirry Koti > > Aloitusnäyttö > Hetket ja mahdollistaa Hetket vipukytkin.

    • Voit myös järjestää hetkiä uudelleen napauttamalla Muokkaa aloitusnäytön Tilanteet-välilehdeltä tai napauttamalla Automaatio > Hetket > Järjestä uudelleen.

    Kun tilanne on tallennettu, se näkyy Hetket -välilehdessä. Voit napauttaa tilannetta ottaaksesi sen käyttöön.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?