DUG_Exxact - kaksoispistorasia 16A_WH-00

Automaation luominen

  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Siirry kohtaan Automaatio, ja valitse luodaksesi automaation.
  3. Kirjoita automaation nimi (A), ja valitse jokin seuraavista ehdoista automaation käynnistämiseksi.
    • Kaikki ehdot: kaikkien ehtojen on täytyttävä, jotta automaatio käynnistyy.

    • Mikä tahansa ehto: minkä tahansa ehdon on täytyttävä, jotta automaatio käynnistyy.

    VINKKI: Voit valita automaatiotasi kuvaavan kansikuvan valitsemalla .
  4. Napauta Lisää ehtoja (B) ja valitse jokin seuraavista (C):
    • Laitteen tilan muutos (valitse laite): automaatio käynnistyy laitteen tilan perusteella, kuten verhon avautuessa tai liiketunnistimen havaitessa liikkeen.
    • Poissa kotoa -tila (ota käyttöön tai poista käytöstä): Poissa kotoa -tila voi myös käynnistää automaation valojen kytkemiseksi päälle, verhon sulkemiseksi jne. Katso lisätietoja Poissa kotoa -tila järjestelmän käyttöoppaasta.
    HUOMAUTUS: Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.
  5. Käynnistä automaatio tiettyyn aikaan valitsemalla Milloin > Lisää aika, ja valitse jokin seuraavista (D):
    HUOMAUTUS: Enintään 10 aikamerkintää voidaan lisätä.
    • Tietty kellonaika – automaatio käynnistyy tiettyyn aikaan päivästä, kuten auringonnousun tai -laskun aikaan tai klo 8.00.
    • Ajanjakso – automaatio käynnistyy ajanjaksoina, kuten auringonnoususta auringonlaskuun tai auringonlaskusta auringonnousuun tai klo 8.00–17.00.
    1. Tässä esimerkissä valitsemme Tietty kellonaika ja sitten Auringonlasku automaation alkamisajaksi.
    2. Kun olet valinnut automaation aloitusajan, napauta oikeasta yläkulmasta Aseta.
  6. Lisää toiminto valitsemalla Sitten > Lisää toiminto ja valitse jokin seuraavista (E):
    HUOMAUTUS: Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.
    • Laitteen hallinta – valitse laite ja aseta laitteen haluttu tila.
    • Lähetä ilmoitus – saat ilmoituksen, jos ehto täyttyy.
    • Aktivoi tilanne – valitse tilanne, joka aktivoidaan automaation aikana.
    • Viive – tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.
    1. Tässä esimerkissä valitsemme ensin Laitteen hallinta ja sitten Älypistorasia (F) toiminnon käynnistäväksi laitteeksi. Myöhemmin valitaan Viive-vaihtoehto, jos automaatioon haluta lisätä viive.
      TÄRKEÄ: Et voi valita samaa laitetta, jolle valitsit Lisää ehtoja vaiheessa 4. Laitteen tulee olla erilainen.
    2. Aseta tila, kuten älypistorasian päällä/pois-tila. Napauta sitten oikeasta yläkulmasta Aseta.
    3. Napauta uudelleen Lisää toiminto ja valitse Viive-vaihtoehto.
    4. Selaa minuutteja, ja aseta odotusajaksi 1 minuutti. Napauta sitten oikeasta yläkulmasta Aseta.
  7. Napauta Tallenna.
    Tallennettu automaatio näkyy Automaatio-sivulla. Ota automaatio käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla vaihtokytkintä (G) Automaatio-sivulla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?