DUG_Exxact - kaksoispistorasia 16A_WH-00

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa pistorasian tehdasasetuksen manuaalisesti.

Paina painiketta lyhyesti 3 kertaa (<0,5 s) ja paina sitten painiketta pitkään kerran (>10 s). LED-merkkivalo alkaa vilkkua punaisena 10 sekunnin kuluttua. Vapauta sitten painike.

Kun nollaus on tehty, LED lakkaa vilkkumasta. Sitten laite käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.

HUOMAUTUS:
  • Kaikki konfiguraatiotiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot poistetaan.

  • Nollauksen jälkeen LED-valo muuttuu oranssiksi ja ilmaisee, että pistorasia on valmis pariliitokseen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?