DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul_WH-01

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) er en intelligent personlig assistent udviklet af Amazon™ og er i stand til at interagere via tale.

Almindelige Wiser-kommandoer til Alexa

  • Forespørgsel: "Alexa, er bevægelsessensorlysdæmperen tændt?"

  • Bevægelsesregistrering: "Alexa, registrerer sensoren bevægelser?"

  • Tænd/sluk for enheden: "Alexa, tænd/sluk for bevægelsessensorlysdæmperen".

  • Lysstyrkeniveau %: "Alexa, forøg eller sænk lysstyrken med XX procent".

  • Minimal lysstyrke: "Alexa, indstil bevægelsessensorlysdæmperen på minimal lysstyrke".

  • Maksimal lysstyrke: "Alexa, indstil bevægelsessensorlysdæmperen på maksimal lysstyrke".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?