DUG_LK FUGA Wiser trådløs PIR-lysdæmper med nul_WH-01

Indstilling af Tænd adfærd

Du kan indstille lysstyrkeniveauet for din enhed, når den er tændt.

  1. Tryk på Hjem-skærmen.

  2. Tryk på Enheder > Lys.

  3. Vælg enheden, du vil opdatere, og tryk på Tænd adfærd.

    BEMÆRK: Hvis du ikke kan finde denne indstilling i din app, skal du nulstille enheden til fabriksstandarden og udføre parringsprocessen.
  4. Vælg en af følgende optioner, som du foretrækker:

    Sidst tændte lysstyrkeniveau: Lyset tændes med samme lysstyrke, som da det sidst blev slukket.

    Specifikt lysstyrkeniveau: Denne funktion giver dig mulighed for at opnå det ønskede lysstyrkeniveau, hver gang du tænder lyset. Træk i skydereguleringen for at indstille lysstyrken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?